Připojte sadu snímačů XENSIV™ ke cloudu bezpečně a do několika minut
Ve spolupráci se společností Infineon jsme vytvořili ukázku toho, jak rychle a snadno mohou uživatelé připojit sadu snímačů XENSIV™ ke cloudové službě pomocí řešení Avnet IoTConnect®, aby urychlili sběr dat z monitoringu prostředí a mohli na jejich základě činit rozhodnutí.

S námi je to snadné:
- Zapojení zařízení do cloudu během několika minut
- Není vyžadována kreditní karta
- Nejsou třeba předchozí zkušenosti s cloudem
- Předem kompilovaný obraz, není třeba žádný další software
- Předveďte jedinečnou funkčnost hardwaru v cloudu
- Umožněte uživatelům použít rychlý start jako odrazový můstek do praxe
Sada snímačů XENSIV™
Připojte sadu snímačů XENSIV ke cloudu bezpečně a do několika minut
Sada snímačů XENSIV™ je ideální pro zařízení IoT napájená bateriemi. Malý, ale velmi výkonný. Sada nabízí připojení Wi-Fi i Bluetooth a obsahuje snímač CO₂ a zabezpečovací zařízení OPTIGA™ Trust M. Sada spolupracuje s funkcemi IoTConnect pro zabezpečenou správu zařízení a poskytuje konektivitu IoT s komplexním zabezpečením.
Vlastnosti:
- Malé rozměry (22,5 x 63 x 30 mm)
- Konstrukce kompatibilní s deskami Adafruit Feather
- Kombinovaný rádiový modul Wi-Fi a Bluetooth 5.0
- Energeticky optimalizovaná konstrukce, lze použít s baterií
- Vyměnitelné dceřiné desky – 60GHz radar, PAS CO₂
- Bezproblémová integrace se softwarem ModusToolbox™
Výhody:
- Díky optimalizované spotřebě energie je ideální k vytváření prototypů zařízení IoT napájených bateriemi. Vhodné pro provozní zkoušky zákazníků
- Rychlý vývoj a nasazení s příklady kódu v ModusToolbox™ pro detekci přítomnosti, počítání vstupů a měření kvality vzduchu. Nástroj pro sloučení dat z více snímačů
- Zabezpečte zapojení cloudového zařízení a jeho správu pomocí zajištění sadou OPTIGA™ Trust M. Secure (s jedinečným ID uživatele)
Webový seminář
Chcete zavádět průmyslový internet věcí (IIoT), ale nejste si jisti, kde začít? Podívejte se na záznam tohoto poučného webináře a zjistěte, jak své nápady proměnit ve skutečnost.
Bez registrace – stačí kliknout a sledovat!
Návod, jak rychle začít se službou IoTConnect a sadou snímačů XENSIV™
IoTConnect obsahuje prvky, které se integrují jak do koncových bodů, tak i do cloudových platforem, a vytvářejí tak zabezpečená připojení s minimální konfigurací. IoTConnect navíc poskytuje webové ovládací panely, které usnadňují interakci s vaší aplikací IoT odkudkoli. Díky různým možnostem připojení, silným opatřením na ochranu dat a skutečným možnostem škálování umožňuje IoTConnect organizacím využít plný potenciál technologie IoT a urychlit digitální transformaci.

This dynamic dashboard showcases telemetry data from the major sensors on the board including position, temperature, pressure, and humidity sensors. The dashboard can also issue commands directly to the device and gives access to needed resources.

The Entity Management feature of IoTConnect enables separation by device location through child entities. This feature can also be used to create a multi-tenancy environment where solutions can be used by multiple companies within a single entity.

IoTConnect’s Device Rule feature enables the user to set thresholds based on fixed attributes or smart rules using logic. Device rules can be set to trigger a command to the device, push a notification in IoTConnect or even text and email the user.

IoTConnect features a roles and responsibilities manager. Using this tool, separate roles can be created by company to manage features like OTA updates, device onboarding, template creation, certificate management, and more.

Using the template management feature, a user can create and assign templates for one or many devices. These templates can have specific authentication types, device attributes for MQTT topics, and commands all mapped directly to the device.

The OTA update feature enables users to upload custom firmware, set which devices to deliver the update to, and schedule when the update will occur. Users can create hardware and software versions and test OTA updates before pushing to live devices.